This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F5529:SMCLK 和 MCLK

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/858587/msp430f5529-smclk-and-mclk

器件型号:MSP430F5529

各位专家、您好!

1)很抱歉我的愚蠢的问题,但我想知道主板使用的 MCLK 的默认频率是什么?

2)如果我修改 SMCLK 和 ACLK、它是否会影响 MCLK?

请清除我向您提出的这两个问题......... 一把光扔给我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    默认频率约为1MHz (请参阅 此帖子)。

    修改 SMCLK 或 ACLK 不会影响 MCLK。  您可以从 《MSP430Fx5xx_6xx 系列用户指南》第161页的图示中看到时钟是如何相关的。  此外、请参阅 MSP430F5529数据表中的第6.9.3节

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我是否可以将 SMCLK 和 ACLK 同时用于我的程序?

    因为我有一个 EPD 显示屏、它使用 ACLK、而我有一个 SPIRIT 射频接收器、它使用 SMCLK 作为1MHz。 是否会导致任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manish、您好!

    是的、没问题。