您好!
我在定制 PCB 上使用 MSP430FR2476、并尝试使用 LP-MSP430FR2476的调试器部分对其进行刷写、但在执行此操作时、CCS 中出现"未知器件"错误。 我将 Launchpad 接头的 SBWTCK、SBWTDIO、RX、TX 和 VCCTARGET (3V3)连接到自定义 PCB 上的相应引脚、这基本上就是 Launchpad 通过几根跳线所做的。 当我尝试使用 Launchpad 1 (我现在正在使用的 Launchpad)的编程器从另一个 Launchpad (Launchpad 2)对 MSP430进行编程时、此过程就开始了。
我已经验证了这些信号是否到达定制 PCB 上的 MSP430引脚、并附上了这些信号的屏幕截图。 TX 和 RX 信号没有变化、因此它们不包含在屏幕截图中。
我尝试使用调试器的3V3线路和外部3V3电源为 MSP430供电、但没有改变。
我还在我正在构建的定制 PCB 中提供了 MSP430的原理图。 它与 Launchpad 基本相同、无需 LED 和外部振荡器。
提前感谢您的任何帮助。