This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2476:使用 Launchpad 刷写 MSP430

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: LP-MSP430FR2476, MSP430FR2476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/857430/msp430fr2476-flashing-msp430-using-launchpad

器件型号:MSP430FR2476

您好!

我在定制 PCB 上使用 MSP430FR2476、并尝试使用 LP-MSP430FR2476的调试器部分对其进行刷写、但在执行此操作时、CCS 中出现"未知器件"错误。 我将 Launchpad 接头的 SBWTCK、SBWTDIO、RX、TX 和 VCCTARGET (3V3)连接到自定义 PCB 上的相应引脚、这基本上就是 Launchpad 通过几根跳线所做的。 当我尝试使用 Launchpad 1 (我现在正在使用的 Launchpad)的编程器从另一个 Launchpad (Launchpad 2)对 MSP430进行编程时、此过程就开始了。

我已经验证了这些信号是否到达定制 PCB 上的 MSP430引脚、并附上了这些信号的屏幕截图。 TX 和 RX 信号没有变化、因此它们不包含在屏幕截图中。

我尝试使用调试器的3V3线路和外部3V3电源为 MSP430供电、但没有改变。  

我还在我正在构建的定制 PCB 中提供了 MSP430的原理图。 它与 Launchpad 基本相同、无需 LED 和外部振荡器。

提前感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知道目标器件复位引脚上是否有电容器? 如果是、则工作 TI SBW 接口的最大值应为1nF。 TX/RX 线与 SBW 接口无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我在复位引脚上没有电容。 我读出 Tx 和 Rx 不是 SBW 接口的一部分、但在监控 Launchpad 上的信号时、我在编程时看到了 Tx 和 Rx 上的活动、因此我在以防万一时添加了它们的引脚。  

    然而,问题已得到解决。 我不确定是什么导致目标无法被识别、但我能够对目标进行几次编程。 但它并不完全可靠。 有时、我会得到未知器件错误、通过重试或关闭编程器电源并重新打开编程器来解决该错误。  

    如果接地线是共用的、那么使用编程器外部的电源为目标器件供电是否安全? 到目前为止、我已经取得了一些成功、但我想知道这是不是编程可靠性的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果接地线是共用的、那么使用编程器外部的电源为目标器件供电是否安全?

    回复:是的。 但请记住、只需连接 GND、不要从编程器连接3V3。

    SBW 比 JTAG 重要得多。 在硬件方面、我建议您遵循目标板。 从软件方面、您可以尝试降低下载速度。

    伊斯天