This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2355:在缓冲模式下使用 SAC 驱动 LED

Guru**** 2541440 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/857026/msp430fr2355-driving-leds-using-sac-in-buffer-mode

器件型号:MSP430FR2355

你好!

我可以在缓冲模式下使用2个 SAC 来驱动2个 LED、而不是使用外部晶体管、每个 LED 的电流为~10mA? 欢迎您提供任何提示!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不可以、您可能不会这样做。  在高功率模式下、OA + DAC 的输出负载电流为1mA。 它无法 驱动10mA LED。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢...我应该先检查 DS:)