This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430G2:已选择 MSP 调试接口驱动程序#39;t INSTALL。

Guru**** 2815205 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430G2ET, MSP430F1612

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/854356/msp-exp430g2-msp-debug-interface-driver-dosen-t-install

器件型号:MSP-EXP430G2
主题中讨论的其他器件: MSP430F1612

MSP 器件连接到 PC (64位)时、器件管理器中端口部分的 dosent 更新调试接口。

而如果我尝试从"CCS"转储代码、则会抛出一个错误、提示"未找到器件或(不支持的器件)"。

我在该系列的3个不同板上尝试过它、但仍然出现相同的错误。

任何相关人员回复。

提前感谢。

Pralay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当 CCS 显示  "未找到器件或(不支持的器 件)"时、这意味着它可以识别它找不到任何 MSP430的 eZ-FET (编译器)。

    您能否确保器件管理器可以找到 eZ-FET 的 COM 端口

    您能否确保 eZ-FET (编译器)和 MSP430之间的硬件连接正常。

    您能否发布一些 launchpad 图片。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯迅、

    很高兴你回答了。

    不可以、COM 端口的剂量显示 eZ-FET、但显示 MSP430-UART 接口。

    是的、硬件连接非常紧密、符合我的理解。

    PL 请参阅下面随附的屏幕截图。

    谢谢、

    Pralay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pralay、

    你的问题很奇怪。 您可以看到有两个 COM 端口属于 eZ-FET。  

    我确信根本原因不是 CCS。 您可能需要 eZ-FET 驱动程序。 以下是链接:

    http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430_FET_Drivers/latest/index_FDS.html 

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯迅、

    安装了 eZ-FET 驱动程序、但仍然存在相同的问题。

    MSP-debugg 接口剂量未显示在 Device manager 窗口中。

    已在不同的计算机上尝试过、但问题相同。

    问题到底是什么?

    请告诉我。

    谢谢、

    Pralay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pralay、

    您能否找到属于 MSP 调试接口的另一个无法识别的接口? 否则、可能是 LaunchPad 问题。

    您可以尝试使用其他 Launchpad、如 FRAM 系列吗?

    我们以前没有遇到过这个问题。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯迅、

    我已经尝试连接 FR4133 Launchpad、它的工作原理是"好的"。

    我还尝试连接 MSP430-FR6043评估板、它工作正常。

    另外、我想声明我有三个仿真板(MSP-EXP430G2)。在所有仿真板上以及在不同的计算机上都尝试过、但仍然有相同的问题。

    谢谢、

    Pralay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pralay、

    好的、毕竟我们知道问题所在。

    我假设   MSP-EXP430G2 eZ-FET 中的代码 可能会损坏。 如果专家有一些意见,我将与他协商。 请稍等。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pralay、

    我回来了。 由于这是 Windows 10、G2已使用10年、因此软件环境发生了变化。 最后、我们制作了一个新的 G2-Launchpad、链接如下:http://www.ti.com/tool/MSP-EXP430G2ET、使其在新平台下工作。 这就是 CCS 不支持 G2-Launchpad 的原因。

    解决方案是、您可以使用新 Launchpad 上的 eZ-FET 将代码下载到 G2器件中、或者从 TI.com 订购新的代码。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天、

    很高兴您回答了。您的建议是正确的、但我认为我的 G2 launchpad 应该至少在 Windows 7上工作。

    我已经尝试过、但它是"定量"工作。在检测到 Launchpad 的 FET 后、会出现 CCS 是否支持该 Launchpad 的问题?

    您还讨论了 FET 代码已损坏! 那是什么呢? 不能重新刷新?  

    PL 为我提供解决方案。

    谢谢、

    Pralay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pralay、

    如果您在 以下链接中看到 G2-Launchpad:www.ti.com/.../MSP-EXP430G2ET。 您会发现它们是不同的。   

    在过去、调试接口被识别为 HID 接口、但现在它被识别为 CDC 接口。 这不仅仅是一个软件更新问题。 插入 G2-Launchpad 时、您或许可以帮助我检查 HID 接口中是否有新器件。

    顺便说一下、您无法在 eZ-FET 中手动更新软件。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯天、

    HID 设备菜单将设备检测为兼容设备。 我在下面分别附上了前后的图片。

     另一个问题是如何对 FET UC 进行编程?我是否需要目标板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praly、

    什么是 FET uC?

    解决  方案正如我之前所说的、更改 G2-launchpad 或在其他 Launchpad 上使用 eZ-FET 对 G2器件进行编程。

    伊斯天

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、伊斯迅、

    在设备管理器中、您应该已经看到了 USB 输入设备和 HID 兼容设备。

    这不是你要求的吗? 那是什么呢?

    "FET UC"是指用于 G2板上 FET 模块的 MSP430F1612。  

    谢谢、

    Pralay。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pralay、

    您发现的内容会再次确认您无法将代码下载到 G2器件的原因。

    看看其他 Launchpad、所有 FET uC 都是 F5528。  此外 、MSP430F1612 没有 USB 接口、因此您无法简单地更新代码以使其支持 CCS。

    我认为这个问题很清楚、所以我将结束这个主题。

    伊斯天