工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我已在 main 中初始化 GPIO、并在启用全局中断的情况下进入 LPM 3.5模式。 我已经在端口1 ISR (按钮- P1.1)中初始化了 RTC。 我的代码中包含 Port1 ISR、计时器 ISR 和 RTC ISR。
我使用的是 TI 编译器 CCS Cloud。
根据我的理解、当我进行调试时、它从 main 开始、初始化 GPIO 并进入 LPM 3.5模式、直到 Port1中断、这将在按下按钮时发生。
但实际情况是、在初始化 GPIO 后、调试器进入 RTC ISR 并在那里循环。
我的疑问是、在进入 LPM 3.5 模式之前、我没有初始化 RTC、这意味着 RTC 尚未启动、因此 RTC 中断未启用、调试器如何进入 RTC ISR?
如果有人能给它一些光亮,我将不胜感激。
谢谢你。