This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6047:计算出的液体流量误差为何太大

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/853211/msp430fr6047-why-is-the-calculated-liquid-flow-error-too-large

器件型号:MSP430FR6047

D=3.5mm

ɸ= π(50/360)

T21=10.45us

T12=10.45us

ΔT =407ps

计算 值:Q=459.6ml/h

实际 测量 值:Q=3818ml/h

根据,Ω 以上的值、计算出的流量大约比实际值小9倍

我直接看一下官方 PC 软件波形 Get Δ T,T12和 T21 Value。

?较大误差的主要原因是什么

             

  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    很抱歉我们的答复有延误。 我们的专家将于明天与您联系。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,。。

    波力学、可以作为答案...

    请告诉我您使用的频率以及您的管道或软管的材料。 我需要声音的速度和材料的密度。

    您想测量水吗?

    根据该信息、我可以从一些计算开始。

    换能器的直径和安装也很重要。 您是否通过管壁抑制人体噪声,使其与另一个换能器相连?

    如果介质...、接收传感器可能会累积未移动人体噪声和移动液体柱的信号。

    Johann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    • 我上次犯了一个错误、但实际值大约比计算值大9倍

      这是一根软管、输液类型,当前测量值是水。

      超声波探头的直径为12mm

      管道直径4毫米

      超声波脉冲的激励频率 --- 1000kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用3D 打印机打印一个外壳、将超声波探头固定在输液管的50度角处

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然不知道整个东西是什么样子的...  现在正在进行一些假设...

    您的 T12=10.4us;您的频率 F=1MHz;水中的波长为 λ=1.5mm;这相当于大约16mm 的声学长度。

    换能器的直径为12mm;  

    到目前为止、我可以看到:

    • 声学长度上的衰减非常低 =>确保 ADC 值低于1000 (您可能会遇到削波)。 您能给我发送您的 ADC 采集数据吗?
    •  应发送<9个脉冲、以确保在 USS-ping 到达 RX 侧之前 TX 侧关闭(您可能会有一个具有非常相同信号反射的叠加)
    • 输液管可能是软硅,3D 塑料打印件可能有一些会导致衍射的气体外壳(您使用的是 FDM、SLA 还是其他,什么材料?) ;根据材料配对,您可以得到反射和/或折射效果  

    您是否有任何可以显示的绘图?

    Johann

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Microsoft Word 文档位于附件中、其中包含我的测试的数据、配置信息和屏幕截图

    请看一下

    e2e.ti.com/.../Ultrasonic-measurement-screenshot.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    超声波探头的直径是否大于输液管的直径会影响测量结果

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    printersrepairnearme.com/.../

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在下图中、我想展示一种可能是您结果原因的效果

    您会看到一个夹紧式布置、它使用管道/软管的另一侧作为反射器。 红线是声道。 该路径从换能器(紫色)开始、进入声学棱镜(绿色)而不进行折射(因为没有角度)、它进入管道壁(灰色)并进行折射、因为声学属性不同、 应用角度后、当它从管壁穿过介质(蓝色)时、它会再次进行折射。 等等

    但您也可以看到红色虚线。 这是体噪声在不经过介质的情况下传播到另一个换能器的路径。 由于墙壁材料可能"声学上更难"、因此速度要快得多、而且还需要一个捷径。 由于墙壁的快捷方式和材料特性、此信号可能也会更强。 如果两个信号路径之间有足够的运行时间差、并且脉冲数据包小于运行时间差、则可以分离两个信号。 然后、您只需查看早期到达的人体噪声响应、并使用稍后到达的真实测量信号。  对于低频和小几何形状、这种简单的方法是不可能的。 因为这两个信号都是由接收传感器叠加的。

    由于信号以一定角度进入、因此会产生水平体噪声。 有一些机械技巧可以避免这种影响。 例如、您可以在软管中使用膜窗。 高振幅的挤压激发也会产生横向 SPL、该 SPL 会从激励位置沿两个方向传播。  等等...

    祝你度过美好的一天

         Johann