Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6972
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR6972 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我使用的是 MSP430FR6972。
我使用的是内建传感器(控制器的内部版本 中为"A30")。
在制作程序后、
我正在检查传感器值。
我的基准电压为1.2V。
我得到的值高达0C。
(我从+30C ~ 0C 检查,我需要检查负值)
但我没有得到负值。
我还想得到负值(如-1、-2、-3… 最多20个)。
请告诉我、
我如何获得它?
此致、
Srijit。