This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR6972:msp430fr6972

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR6972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/852979/ccs-msp430fr6972-msp430fr6972

器件型号:MSP430FR6972

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用的是 MSP430FR6972。

我使用的是内建传感器(控制器的内部版本 中为"A30")。

在制作程序后、  

我正在检查传感器值。

我的基准电压为1.2V。

我得到的值高达0C。

(我从+30C ~ 0C 检查,我需要检查负值)

但我没有得到负值。

 我还想得到负值(如-1、-2、-3… 最多20个)。

请告诉我、

我如何获得它?

此致、

Srijit。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我忘记告诉您、

    内置传感器是温度传感器。

    谢谢、

    Srijit。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    抱歉、我忘记告诉您、

    内置传感器是温度传感器。

    谢谢、

    Srijit。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Srijit、

    很抱歉耽误你的回答。  请参阅下面的代码示例 msp430fr6x7x_ADC12_10.c、它将内部温度传感器转换为 C 或 F。 请告诉我这是否解决了您的问题。  。

    https://www.ti.com/lit/zip/slac686   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的回复。

    您发送的程序、

    将对我大有帮助。

    非常感谢。

    此致、

    Srijit。