This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP432E411Y-BGAEVM:连接到目标时出现 XDS110错误:(错误-1063 @ 0x0)

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E411Y, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/787920/ccs-msp432e411y-bgaevm-xds110-error-connecting-to-the-target-error--1063-0x0

器件型号:MSP432E411Y-BGAEVM
主题中讨论的其他器件:MSP432E411YMSP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我将使用具有 CCS 8.3.0的 XSD110调试探针来调试 MSP432E411Y。 在一切都好之前。 但是、今天我更新了 CCS、当我尝试调试电路板时、出现了一个 Error-1063@0x0。

这是否是 CCS 更新的问题? 我已经尝试 在其他线程中对电路板进行出厂重置、但它不起作用。 也许我的某些设置有助于您了解我的问题。

 当我测试上面的连接时、它看起来没有问题、成功且正确。

此致、

刘周阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周阳、您好!

    您是否有机会更新或卸载 XDS110驱动程序? 该错误似乎表示存在一些驱动程序问题。

    连接 XDS110后、您能否查看"设备管理器"并检查驱动程序的版本?

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sai、

    不、我没有使用 XDS110驱动程序。 我已在设备管理器中检查驱动程序、版本为1.9.0.0。 我还尝试更新驱动程序、但驱动程序已经是最新的。 我是否应该卸载驱动程序并重新安装?

    此致、

    周阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在原始错误消息中、"driver"是指 Cortex 调试驱动程序。 它不是 XDS110 Windows USB 驱动程序。

    进行更新时、CCS 的哪些组件已更新?  CCS 安装的确切版本和构建是什么?

    在这里的测试实验中、我们没有看到 MSP432E4有任何问题、但我们可能没有使用相同的 LaunchPad。  该错误似乎表示从 MSP432E4读取的器件 ID 无效。  通常、这是从器件中读取的数据不可靠的连接问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edward、

    我不确定问题是否由 CCS 更新引起。 我已卸载并安装 CCS、但再次出现"Error"窗口。  

    一个弹出窗口显示"update available (可用更新)"、我刚刚完成了。  更新后的组件可能与波纹类似

    CCS 安装版本为8.3.0。 我尝试使用 CCS 来调试 MSP430F5529、它可以正常工作、只是无法连接到 MSP432E411Y-EVM。

    那么、您是否有任何想法、我应该怎么做来解决这个问题? 或者如何更新 Cortex 调试驱动程序?

    此致、

    周阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Zhouywang、

    感谢您发送更多详细信息。 我可以看到同样的问题。

    ED、

    XDS110固件2.3.0.18有问题。 我降级到了2.3.0.17、并且能够成功连接到该器件。

    我将很快提交一份错误报告。

    此致、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rafael、

    感谢您的参与、我的 XDS110固件版本为2.3.0.18。

    您能否给我提供更多信息、如何将其降级到2.3.0.17、并避免 xds110自动更新?

    此致、

    周阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周阳

    我提交了错误报告 DBGTRC-4841。 在大约半小时内、您可以在我下面的签名中通过链接 SDOWP 来检查其状态。

    由于您使用的是 CCSv8.3.0、因此您可能可以下载 Emupack 版本8.0.903.4并在 CCSv8.3.0的副本上进行安装-只需确保将安装目录指向 C:\ti\ccsv8即可

    此过程应将固件恢复为几个版本。

    请注意、此过程将不适用于 CCSv9.0.0。

    希望这对您有所帮助、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅安装较旧的 emupack 不会自动回滚 XDS110的固件。 您需要在手动安装 emupack 后执行此操作。  如果安装了 CCS、请转至 ccsv8/ccs_base/common/uscif/xds110目录。 这里有一个自述文件、介绍了如何对固件进行编程。  但基本上、它是从该目录运行的以下两个命令:

    xdsdfu -m

    xdsdfu -f firmware.bin -r

    然后、以下内容应确认您具有早期版本:

    xdsdfu -e

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ED、

    谢谢、我忘了提及这一点。

    谢谢、
    拉斐尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Rafael、它再次起作用了!

    此致、

    周阳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Ed、现在它在对固件进行编程后降级。

    此致、
    周阳