This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-FET430UIF:接口通信错误

Guru**** 2874180 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5728, TIDA-00807, MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/784117/ccs-msp-fet430uif-interface-communication-error

器件型号:MSP-FET430UIF
主题中讨论的其他器件: MSP430FR5728TIDA-00807MSP-FET

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我使用 MSP-FET430UIF 使用 Code Composer Studio V8对 MSP430FR5728进行编程。 但我遇到接口通信错误。  

我已经看到其他人的帖子、但它不起作用。 我如何解决这个问题?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak 您好!

    您是否在 Launchpad 或定制 PCB 上对 MSP430FR5728进行编程?
    MSP-FET430UIF 之前是否工作过、现在是否停止工作?
    您运行的是 Windows、Linux 还是 MacOS?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dennis:
    先生、我使用的是定制 PCB。 实际上、我使用的是 TI 参考设计 TIDA-00807之一。 我在 Windows 10上运行它。 MSP-FET430UIF 仅在启动时给出错误。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、如何将 MSP-FET 工具连接到定制 PCB (带有连接器或松动电线的电缆)?
    您使用的是完整 JTAG 还是线控 Spy (简单2线制)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我使用的是 MSP-FET430UIF 而不是 MSP-FET、我使用的是参考设计 TIDA-00807中建议的线控 Spy。我使用松散的导线连接到定制 PCB
    Deepak
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没关系。 导线有多长? 它们需要尽可能短! 长导线会增加电容、并减慢 Spy 线控信号的上升/下降沿、并会导致此类问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我 使用  的是 MSP-FET430UIF 随附的标准14引脚带状20cm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒!

    好的、MSP-FET430以前工作过、现在不工作了吗? 还是从未为您效劳?
    您是连接到 USB 集线器还是直接连接到 PC? 如果直接连接、您是否尝试过不同的 USB 端口或不同的 USB 电缆?
    翻转 MSP-FET430并提供型号和序列号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它从未对我起过作用。 我将其直接连接到我的 PC。 其型号和序列号不会写在背面。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     SIR、我不使用14引脚带状线、而是使用所附图像中所示的4根导线。 现在、连接到目标未知设备时出错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Deepak、您好!

    好的、我将查看此参考设计的原理图、并注意到为 SBW-RST 选择的电容器位于建议值(2200pF)的较高端。  如果您在定制 PCB 上使用相同的器件、您是否可以尝试更改为1000pF、看看这是否有用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是先生、我使用的是2200pF 电容器、先生、您能告诉我更改电容器值将如何帮助我。 Code Composer Studio 中的设置是否存在任何问题?
    感谢您的回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、2200pF 电容器会减慢 MSP430上复位信号的上升/下降时间。 当您添加将编程器连接到目标 PCB 的导线的附加电容时、这可能会非常严重、从而导致编程器无法识别目标。 我不是说这是问题。 我建议这样做只是为了消除这种可能的原因。
    如果这不起作用、那么我唯一的其他建议是在另一个目标板上使用 MSP430FR5728 (如果您有)或在另一个 MSP430 LaunchPad 上使用不同的 MSP430器件。

    可能会损坏 MSP-FET430。 您表示编程器底部没有任何信息?
    您拥有此 MSP-FET430多久了?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢主席先生的解释,但是先生我已经用另一个板尝试了这个 MSP-FET430UIF,在这种情况下它运行正常。 实际上、当我从他那里购买该器件时、当地供应商给了我一个演示、该器件工作正常。 我最近购买了它。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、这是一个很好的消息、它确实与另一个电路板一起工作。 这将我返回到您的电路板和我提到的电容器。 您是否愿意将其更改为1000pF 以查看是否有问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,先生,我将尝试更新您。 非常感谢您的帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak 您好!

    几天以来,我没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。