This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EVM430-FR6047:DToF 错误

Guru**** 2538530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/809445/ccs-evm430-fr6047-dtof-errors

器件型号:EVM430-FR6047

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

当我更改 GUI 配置时、我遇到两个错误:

1) DToF -移位值大于 maxSampleShift

2) DToF -关联阈值错误

我们看到此类错误的原因是什么?导致这些错误的原因是什么?

此致、

Divya Harikumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的提问、

    指定的 MSP 成员将很快帮助您解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

    在项目的 USS_userConfig.h 文件中、您将找到这一行代码:

    #define USS_ALG_MAX_SAMPLE_SHIFT 20.

    上游和下游 deltaToF 的样本数大于20个、当流速超过此最大值时、就会出现此误差 对于较大的流速、您应增大此值。

    BR、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    我有几个问题:

    1) 1)我们在将声学长度从70更改为62时遇到此错误。 声学长度和"USS_ALG_MAX_SAMPLE_SHIFT"之间是否存在任何关系?

    2) 2)增加"USS_ALG_MAX_SAMPLE_SHIFT "是否有任何限制?

    3) 3)增大此值是否也会解决 DToF 相关性误差?

    此致、

    Divya Harikumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

    这两个参数不应相关。 您使用的是哪个版本的软件?

    @Leo、

    您对此问题有什么意见吗?

    此致、

    现金 Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、现金、

    我将使用 USS 02_20_00_18 应用程序以及 固件版本 USS 2_20_00_08。

    此致、

    Divya Harikumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

       看到此错误时、您能否发布配置和高级配置选项卡的屏幕截图以及 ADC 捕获的屏幕截图?

    BR、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    很抱歉耽误你的回答!

    此致、

    Divya Harikumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

    您能否发布此配置的 ADC 捕获图片?

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo、

    此致、

    Divya Harikumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

    从 ADC 捕获中、您可能会看到一些可能会影响事情的直流偏移。 您可能会尝试将阈值提高到20、以查看这是否有用。


    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    即使在更改阈值后、它仍然看起来存在。

    此致、

    Divya Harikumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

    我们需要查看一些连续捕获。  您能否确认这是否与以下主题中讨论的问题相同?

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/811573

    BR、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leo、

    问题似乎与线程类似。

    此致、

    Divya Harikumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya、

    您是否介意我们关闭此主题并尝试通过其他主题解决您的问题?

    BR、
    Leo