This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2111:PWM 波在比较器中断时异常

Guru**** 2390180 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/786603/msp430fr2111-pwm-wave-is-abnormal-at-the-moment-of-comparator-interrupt

器件型号:MSP430FR2111

你(们)好  

1、禁用比较器中断、PWM 波形正常。

2.如  上图所示、一旦启用比较器中断、PWM 就会在 上升沿和下降沿触发比较器中断时从3.3V 下拉至2.6V。

添加随附的密钥代码。 如何解决异常电压电平问题? 非常感谢。

e2e.ti.com/.../6763.code.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!
    根据您发布的代码、PWM 输出应位于 P1.7、根据数据表、COUT 位于 P2.0、这是相邻的引脚。 请您手动检查一下、是否有某种方式的交叉链接? 此外、为什么通道4显示5V 和通道2 1V/div 范围选择? 它看起来像是两者之间的二极管链路。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    是的、通道4为5V、通道2为1V/div。 通道2是用于总线通信的24V 总线。

    将其更改为 P1.6后、问题与以前相同。 我们还在 FR2311 Launchpad 上进行了测试、但问题相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!
    因此、通道4未显示直接来自 MSP430的信号。 您能否在 MSP430的 PWM 和 MSP430的电源电压可见的地方拍摄示波器照片? 可能是由于某种原因、MSP430的电源电压会因任何原因而下降。 这将解释观察到的行为。

    此致
    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    在我们添加 SYSCFG2 |= TB0TRGSEL;将 TB0配置为外部源之后、现在它已解决。