This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67641A:MSP430F67641A

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F67641A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/815810/msp430f67641a-msp430f67641a

器件型号:MSP430F67641A

主席先生,

在我们正在研究在项目中使用 MSP430F67641A 和类似的三相和单相器件的可能性时、我们能否知道在开发过程中能否在这些器件上获得一些应用支持。

此致

职业训练局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、感谢您的发帖、您可以在我们的 E2E 论坛中提问。 和搜索 E2E、您的问题可能已经得到解答!  

    对于单相或三相电能测量、可参考一些参考设计和资源:  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。

    在哪里可以找到三相双线(两瓦表方法)的硬件、软件和校准过程的详细信息。

    此致

    职业训练局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TI 参考设计 具有增强型 ESD 保护的0.5类三相电能测量系统参考设计 页面中、您可以找到 BOM、PCB、原理图、软件和设计文档等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,
    我的问题具体涉及:
    #1:"用于 V rms、I rms、实际功率和能耗的计算引擎"的软件。
    #2校准程序、以及校准 Vrms、IRMS、相位角校正后实际功率需要校准的原因。
    #3.用于 Delta 负载的三相双线系统的电路图和软件。
    此致
    职业训练局
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     您是否阅读了0.5类三相电能测量系统设计指南? 在设计指南中、 有用于电压、电流、能量和温度计算的公式、如下面所示。

    这些公式在软件 TIDM-3PH-ENERGY5-ESD 软件中实现。

    有关校准程序、请参阅上述设计指南中的第7.3.2节。  

    因为功率是通过上面的公式(4)计算的,而不是 Vrms*IRMS。 您需要校准功率。  

    硬件也可在参考设计页面中找到。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    谢谢。

    我们将仔细查看这些文档、并在遇到任何问题时与您联系。

    有关校准、我们如何在硬件中运行您的 GUI。

    此致

    职业训练局

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通过 UART 接口将电路板与 PC 相连。 GUI 将通过 UART 与您的板进行通信。 建议使用 适用于 MSP430 MCU 的电能测量设计中心。 它可以生成代码 并将 MCU、电压传感器和电流传感器拖放到 GUI 工作区中。  

    电能测量设计中心是一款快速开发工具、可使用 TI MSP430i20xx 和 MSP430F67xx 基于闪存的微控制器(MCU)进行电能测量。 它包含图形用户界面(GUI)、文档、软件库和示例、可简化各种电源监控和电能测量应用(包括智能电网和楼宇自动化)的开发并加快设计。 使用设计中心、您无需编写任何代码即可配置、校准和查看结果。

    您可以在五分钟内完成设计设置:

    1. 将 MCU、电压传感器和电流传感器拖放到 GUI 工作区中。
    2. 根据您的系统配置配置每个传感器和 MCU。
    3. GUI 将在生成源代码之前检查错误。
    4. 将代码导入 IDE 并对 MCU 进行编程。
    5. 使用 GUI 轻松校准 MCU 并查看结果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    非常感谢。

    我们将阅读并实施该内容。

    如果我们有任何问题、我们将与您进一步讨论。

    我们将设计电路板并进行测试。

    现在、您已经解决了我们的问题。

    谢谢。

    职业训练局