主席先生,
在我们正在研究在项目中使用 MSP430F67641A 和类似的三相和单相器件的可能性时、我们能否知道在开发过程中能否在这些器件上获得一些应用支持。
此致
职业训练局
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
主席先生,
在我们正在研究在项目中使用 MSP430F67641A 和类似的三相和单相器件的可能性时、我们能否知道在开发过程中能否在这些器件上获得一些应用支持。
此致
职业训练局
您好!
是的、感谢您的发帖、您可以在我们的 E2E 论坛中提问。 和搜索 E2E、您的问题可能已经得到解答!
对于单相或三相电能测量、可参考一些参考设计和资源:
在 TI 参考设计 具有增强型 ESD 保护的0.5类三相电能测量系统参考设计 页面中、您可以找到 BOM、PCB、原理图、软件和设计文档等
您好!
您是否阅读了0.5类三相电能测量系统设计指南? 在设计指南中、 有用于电压、电流、能量和温度计算的公式、如下面所示。
这些公式在软件 TIDM-3PH-ENERGY5-ESD 软件中实现。
有关校准程序、请参阅上述设计指南中的第7.3.2节。
因为功率是通过上面的公式(4)计算的,而不是 Vrms*IRMS。 您需要校准功率。
硬件也可在参考设计页面中找到。
您好!
通过 UART 接口将电路板与 PC 相连。 GUI 将通过 UART 与您的板进行通信。 建议使用 适用于 MSP430 MCU 的电能测量设计中心。 它可以生成代码 并将 MCU、电压传感器和电流传感器拖放到 GUI 工作区中。
电能测量设计中心是一款快速开发工具、可使用 TI MSP430i20xx 和 MSP430F67xx 基于闪存的微控制器(MCU)进行电能测量。 它包含图形用户界面(GUI)、文档、软件库和示例、可简化各种电源监控和电能测量应用(包括智能电网和楼宇自动化)的开发并加快设计。 使用设计中心、您无需编写任何代码即可配置、校准和查看结果。
您可以在五分钟内完成设计设置: