This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:举例说明以太网、USB、CAN、QEI 和 EPI

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E411Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/786958/msp432e401y-ask-for-example-about-ethernet-usb-can-qei-and-epi

器件型号:MSP432E401Y
主题中讨论的其他器件:MSP432E411Y

你(们)好

我可以在哪里查看有关以下函数的代码示例?

  • 以太网
  • USB
  • CAN
  • QEI
  • 以驱动 SDRAM

以下是 MSP432 SDK_2_10_00_17中的代码示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel:
    首先、我建议更新到版本2.40.00.11。 TIDrivers 通常是可移植到不同 SimpleLink 平台的驱动程序。 以太网的不同之处在于、您可以在网络服务中找到它、而 USB 可在 USBLibrary 下找到。 在最新的 SDK 中有一个 cangpiotxrx 驱动程序。 我认为没有任何可用于正交编码器接口的示例。 我建议从 driverLib API 指南 dev.ti.com/.../group__qei__api.html 开始

    可在 MSP432E411Y BGA EVM 开箱即用演示中找到 EPI 示例(非 RTOS); dev.ti.com/.../

    此致、
    Chris