This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR5969:SpY-bi-Wire 运行期间的 MSP430FR5969 PJ 端口

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430FR5969

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/787013/msp430fr5969-msp430fr5969-pj-port-during-spy-bi-wire-operation

器件型号:MSP430FR5969

大家好!

我们有一个与 MSP430FR5969的引脚 PJ.0:PJ.3相关的问题:

我们使用 SpY-bi-Wire 功能来与微控制器一起运行。 在 JTAG 操作期间、我发现 PJ 端口被配置为 JTAG 引脚并且它们的 GPIO 功能被禁用。 但是、使用 Spy 双线配置时、PJ 引脚也会被禁用为 GPIO? 我们希望将它们用作数字输出、但我们在数据表/用户指南中找不到明确的说明(或者我们不理解)。 我们很想知道在调试期间是否可以使用它们。

非常感谢你能抽出时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    Spy-Bi-Wire 接口的目的是、在代码下载和调试期间、您不会丢失其他 GPIO /引脚的任何功能。 因此、如果使用 Spy-Bi-Wire、JTAG 引脚不会切换至 JTAG 功能、因此可用于非调试 GPIO 或模块功能。

    此致
    Peter