请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5969 大家好!
我们有一个与 MSP430FR5969的引脚 PJ.0:PJ.3相关的问题:
我们使用 SpY-bi-Wire 功能来与微控制器一起运行。 在 JTAG 操作期间、我发现 PJ 端口被配置为 JTAG 引脚并且它们的 GPIO 功能被禁用。 但是、使用 Spy 双线配置时、PJ 引脚也会被禁用为 GPIO? 我们希望将它们用作数字输出、但我们在数据表/用户指南中找不到明确的说明(或者我们不理解)。 我们很想知道在调试期间是否可以使用它们。
非常感谢你能抽出时间。