请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E401Y 您好!
您是否有任何材料可以估算 M4F 内核为 TCP/IP 提供服务的负载?
我的客户应用有时会收到简短的命令和响应。 数据不是一种流式传输、因此"电缆上"的负载会更低。
在收到 TI 回复后 、我想帮助客户估算 CPU 负载。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
您是否有任何材料可以估算 M4F 内核为 TCP/IP 提供服务的负载?
我的客户应用有时会收到简短的命令和响应。 数据不是一种流式传输、因此"电缆上"的负载会更低。
在收到 TI 回复后 、我想帮助客户估算 CPU 负载。