This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:估算用于以太网 TCP/IP 的 CPU 负载

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/782122/msp432e401y-estimating-cpu-load-to-serve-ethernet-tcp-ip

器件型号:MSP432E401Y

您好!

您是否有任何材料可以估算 M4F 内核为 TCP/IP 提供服务的负载?

我的客户应用有时会收到简短的命令和响应。 数据不是一种流式传输、因此"电缆上"的负载会更低。

在收到 TI 回复后 、我想帮助客户估算 CPU 负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki 您好!

    我认为我们没有任何可以估算 Cortex M4F 负载的配套资料。 我将尝试了解我们是否有任何产品。

    您计划使用哪个 TCP/IP 堆栈? SimpleLink MSP432E4 SDK 具有两个 TCP/IP 堆栈:TI 的网络开发者套件(NDK)和开放源码 lwIPTM

    谢谢、
    SAI
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SAI、
    感谢您的回答。
    老实说、我们尚未决定 NDK/lwIP。
    我建议我的客户选择 NDK、因为它是 TI 产品。 我们可以在这里提出一个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hideaki 您好!

    我找不到任何可以估算内核负载的配套资料。

    我可以想到的一种方案是使用 GPIO 来显示 CPU 的繁忙程度。

    当空闲时、将 GPIO 变为高电平(表示 CPU 处于空闲状态)。 当忙时、将 GPIO 变为低电平。 这种方案更易于使用 RTOS 进行架构设计、但如果代码很简单、则也可以对非 RTOS 应用程序执行此操作。

    谢谢、
    SAI