This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP-FET430UIF:MSP-FET430UIF

Guru**** 2046040 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/814819/ccs-msp-fet430uif-msp-fet430uif

器件型号:MSP-FET430UIF
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我已在 PC 上安装 CCS 9.0.1。 当 我将  MSP-FET430UIF 插入 PC 时、我在器件管理器中看到它工作正常。 但是、当我开始调试项目时、CCS 不会将 MSP-FET430UIF 识别为调试工具、并且 我会收到一条错误消息。  

如何解决此问题?  

如果您能为我提供帮助、我会很高兴。   

注:我的 PC 使用 Windows10 64位作为操作系统。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tugba、

    您有几个问题:

    • 您是否收到任何错误消息?   
    • 如果您进入调试中的 CCS 项目设置、是否选择了 MSP 编程器?   
    • 最新的 CCS 是否提示您进行任何固件更新?   

    我建议您也尝试 Uniflash、看看您是否可以使用它进行编程。  也可从以下网址获取在线版本: https://dev.ti.com/ 

    让我知道测试是如何进行的!

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我收到一条错误消息。 我已附上下面的错误消息。

    我已附加调试设置 窗口快照。 如图 所示、选择了 MSP430。 设置是否有任何问题?

    最新的 CCS 不会提示我任何固件更新。

    我也会尝试 Uniflash、ı 会告知您最新的情况。

    感谢你的帮助。

    Tugba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经尝试过 UniFlash、但我收到了与之前发送给您的错误消息相同的错误消息。

    遗憾的是、使用 uniflash 未能解决我的问题...

    Tugba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Tugba、

    感谢您提供有关错误的信息。 在进行一些搜索时、我发现这可能是一个比较常见的错误、可能有多种原因。  它似乎主要与可能干扰器件接口的 PC 硬件和软件运行相关。

    此主题中有许多非常好的信息: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp430/f/166/t/497398?MSP430G2-Launchpad-error-Could-not-find-MSP-FET430UIF-on-specified-COM-port 

    请通读、并告诉我是否有任何建议适合您。  

    谢谢、

    JD