This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F149:MSP - FET 闪存仿真工具

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/814724/msp430f149-msp---fet-flash-emulation-tool

器件型号:MSP430F149
主题中讨论的其他器件:MSP-FETUNIFLASH

尊敬的所有人:

我们从 过去3年开始使用 MSP - FET 闪存仿真工具。 我们有三个工具编号。

其中一个问题我们找不到。 误差如下所示。 如果我们使用另一个工具、则可以进行编程、但如果我们使用有缺陷的工具、则会出现错误。 那么、我们如何解决呢?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这个 MSP-FET 现在是否工作过?   

    我会尝试使用 Uniflash 对其进行编程、看看它是否会触发固件更新。  您可以尝试返回报告吗?

    谢谢、

    JD    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!

    我已经尝试过 CCS、IAR、Uniflash、Elprotonic 等各种类型的工具。。。

    但从 All Tool 收到相同的错误消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的时间。 当您连接到不同的工具时、是否曾提示进行固件更新?   

    如果这是唯一不能与调试设置配合使用的 MSP-FET、并且这是一个较新的问题、那么它可能会因某种原因而受损、尽管不清楚具体情况。  与 PC 的通信似乎仍然正常、但 MCU 接口侧可能已损坏。  

    您还可以尝试交换电缆吗?  如果问题出在设备上,则可能是时候更换了。  

    谢谢、

    JD