This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432P401R:使用 SPI 将12个 ADS8688#39连接到 MSP432

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/814364/msp432p401r-connecting-12-ads8688-s-to-msp432-with-spi

器件型号:MSP432P401R
主题中讨论的其他器件:ADS8688

您好!

我有这个电池系统、它以6节串联电池(共48节)的8个并联电池列的形式连接。 每个电池大约为1.5V、每个列的顶部有9V 电压。 我希望测量电池的电压、每个电池有2个数据点、总共96个数据点。 现在我选择 ADS8688是因为我过去的实验导致电池极性反转、这将导致我的 ADC 需要具有双极输入。 如果您可以帮助我尝试将这些 ADC 连接到 MSP432、以便我可以存储我的数据、我会有一些问题:

1、是否可以将其中的12个 ADC 与 SPI 相连? 或者、我是否需要找到具有更多输入的 ADC、以便能够限制我所需的 ADC 数量。

现在 MSP432不采用负输入。 我计划使用连接到 ADC 末端的运算放大器电路来调节这些值、使所有值都为正。 您知道我需要什么引脚来连接电路吗? 也不清楚输出引脚是什么。

如果有任何疑问或您对我有任何疑问、请告知我。 提前感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    (1)可以通过几种方法实现与 SPI 的连接、但其思路是为每个 ADC 使用专用的芯片选择并共享时钟和数据线。  MSP 具有8个 eUSCI 外设、因此您可以使用全部6个进行连接;每个 eUSCI 有2个 ADC。

    (2) MSP432采用什么负输入?  SPI 电压是否为负?  您能否澄清第二个问题?

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      如果您有其他问题、请使用"提出相关问题"按钮。

    此致、
    Chris