主题中讨论的其他器件:ADS8688
您好!
我有这个电池系统、它以6节串联电池(共48节)的8个并联电池列的形式连接。 每个电池大约为1.5V、每个列的顶部有9V 电压。 我希望测量电池的电压、每个电池有2个数据点、总共96个数据点。 现在我选择 ADS8688是因为我过去的实验导致电池极性反转、这将导致我的 ADC 需要具有双极输入。 如果您可以帮助我尝试将这些 ADC 连接到 MSP432、以便我可以存储我的数据、我会有一些问题:
1、是否可以将其中的12个 ADC 与 SPI 相连? 或者、我是否需要找到具有更多输入的 ADC、以便能够限制我所需的 ADC 数量。
现在 MSP432不采用负输入。 我计划使用连接到 ADC 末端的运算放大器电路来调节这些值、使所有值都为正。 您知道我需要什么引脚来连接电路吗? 也不清楚输出引脚是什么。
如果有任何疑问或您对我有任何疑问、请告知我。 提前感谢您的帮助