This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430-FLASHER:是否支持闪存擦除?

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/815526/msp430-flasher-flash-erased-support

器件型号:MSP430-FLASHER
主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIFMSP-FET

大家好、团队、

您能帮我的客户解决 IS 请求吗?  

""

我们需要一些帮助。   我们从亚马逊购买了一个 MSP430调试器来解砖 EBBU 单元(如果 Raleigh 可以的话、我可以附加原理图)。

随附的升级文档提到使用 IAR 嵌入式工作平台应用程序来刷写 EBBU (大量 GUI)。

我认为 TI 有一个工具可以使用引导加载程序和应用程序直接刷写 MSP 430–链接如下。

请大家在这里提供一些指导。

谢谢、

""

https://www.amazon.com/SETCTOP-MSP-FET430UIF-LSD-FET430UIF-emulator-Programr/dp/B077QGJR95/ref=sr_1_11?keywords=msp430&qid=1561659371&s=gateway&sr=8-11

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下一代闪存仿真工具 MSP-FET 已发布、取代了 MSP-FET430UIF 套件。 不再建议在新设计中使用 MSP-FET430UIF。MSP-FET 支持 BSL、JTAG 和 SBW 接口。 您可以在 TI.com 上购买。

    IAR 和 CCS 均可通过 MSP-FET JTAG/SBW 对 MSP430器件进行闪存。

    如果您想通过引导加载程序更新固件,请参阅以下页面 :http://www.ti.com/tool/mspbsl 。