请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430-FLASHER 主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIF、 MSP-FET
大家好、团队、
您能帮我的客户解决 IS 请求吗?
""
我们需要一些帮助。 我们从亚马逊购买了一个 MSP430调试器来解砖 EBBU 单元(如果 Raleigh 可以的话、我可以附加原理图)。
随附的升级文档提到使用 IAR 嵌入式工作平台应用程序来刷写 EBBU (大量 GUI)。
我认为 TI 有一个工具可以使用引导加载程序和应用程序直接刷写 MSP 430–链接如下。
请大家在这里提供一些指导。
谢谢、
""