This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:通过以太网进行固件更新

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/810715/msp432e401y-firmware-update-through-ethernet

器件型号:MSP432E401Y

你(们)好  

我正在使用 MSP432E401Y 开发具有远程固件更新功能的项目。

我已经分析了 SDK 中的引导加载程序示例。

我想测试运行这些示例、以便了解示例的工作原理。

但是、当我运行  boot_emac_flash_app_magicpacket_update_msp_EXP432E401Y_nortos_ccs 示例时、没有发生任何情况、没有显示任何播放按钮、也没有显示任何消息。

我应该如何运行此示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mritunjoy、您好!

    您是否参考了以下 e2e 帖子? 如果没有、请向他们咨询、如果您仍有问题、请告知我们。

    谢谢、

    SAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的回复。

    我阅读了上述 e2e 帖子。

    我尝试执行 boot_serial_emac_flash_MSP_EXP432E401Y_nortos_ccs 示例

    我所做 的是使用 CCS IDE 中的简单 USB 调试器上传 boot_serial_emac_flash_MSP_EXP432E401Y_nortos_ccs 示例。

    然后、在 BSL 脚本程序命令行界面中、我编写了命令 C:\ti\BSL-Scripter\ScriptExampleWindows\E4xx_Ethernet\script_1.txt  

     作为回报,显示了 BOOTP 接收到的消息。

    在下一步中、我编写了命令 C:\ti\BSL-Scripter\ScriptExampleWindows\E4xx_Ethernet\script_2.txt

    再次显示了接收到的请求  

    在第三步中、我生成   了 timerled_MSP_EXP432E401Y_tirtos_ccs_syscfg 示例的十六进制映像、并将其移至 BSL 脚本编写器文件夹的 E4xx_Ethernet 文件夹。

    然后、我将 script_3.txt 中的文件名替换为上面  的 timerled 文件名。

    并执行了 script_3.txt、显示了收到的请求。

    现在、根据文档、计时器 LED 程序应该开始在器件上执行、对吧? 但没有发生任何事情  

    我不知道我是否跳过了任何步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mritunjoy、您好!

    您仍有问题吗? 如果是、我明天就可以尝试一下。

    谢谢、

    SAI