你(们)好
我正在使用 MSP432E401Y 开发具有远程固件更新功能的项目。
我已经分析了 SDK 中的引导加载程序示例。
我想测试运行这些示例、以便了解示例的工作原理。
但是、当我运行 boot_emac_flash_app_magicpacket_update_msp_EXP432E401Y_nortos_ccs 示例时、没有发生任何情况、没有显示任何播放按钮、也没有显示任何消息。
我应该如何运行此示例?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我正在使用 MSP432E401Y 开发具有远程固件更新功能的项目。
我已经分析了 SDK 中的引导加载程序示例。
我想测试运行这些示例、以便了解示例的工作原理。
但是、当我运行 boot_emac_flash_app_magicpacket_update_msp_EXP432E401Y_nortos_ccs 示例时、没有发生任何情况、没有显示任何播放按钮、也没有显示任何消息。
我应该如何运行此示例?
Mritunjoy、您好!
您是否参考了以下 e2e 帖子? 如果没有、请向他们咨询、如果您仍有问题、请告知我们。
谢谢、
SAI
你(们)好
感谢您的回复。
我阅读了上述 e2e 帖子。
我尝试执行 boot_serial_emac_flash_MSP_EXP432E401Y_nortos_ccs 示例
我所做 的是使用 CCS IDE 中的简单 USB 调试器上传 boot_serial_emac_flash_MSP_EXP432E401Y_nortos_ccs 示例。
然后、在 BSL 脚本程序命令行界面中、我编写了命令 C:\ti\BSL-Scripter\ScriptExampleWindows\E4xx_Ethernet\script_1.txt
作为回报,显示了 BOOTP 接收到的消息。
在下一步中、我编写了命令 C:\ti\BSL-Scripter\ScriptExampleWindows\E4xx_Ethernet\script_2.txt
再次显示了接收到的请求
在第三步中、我生成 了 timerled_MSP_EXP432E401Y_tirtos_ccs_syscfg 示例的十六进制映像、并将其移至 BSL 脚本编写器文件夹的 E4xx_Ethernet 文件夹。
然后、我将 script_3.txt 中的文件名替换为上面 的 timerled 文件名。
并执行了 script_3.txt、显示了收到的请求。
现在、根据文档、计时器 LED 程序应该开始在器件上执行、对吧? 但没有发生任何事情
我不知道我是否跳过了任何步骤?