请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:MSP-FET、 UNIFLASH你好
我只需将 Pi 的 GPIO 接头直接连接到 MSP-FET 通常连接到的 MSP430 UART、并在 Pi 上运行 CLI 工具、即可将图像从本地文件系统刷写到 MSP430中。
您能否提供有关如何执行此操作的任何指导或建议?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Uniflash 可能很有用–谢谢、我将深入了解一下。 看起来(无需修改代码)、它仍然需要 FET、这是一种遗憾。 我希望绕过它、并将 Raspberry Pi GPIO 直接连接到 TDI、TDO、TM、tck、rst、 和 TST 引脚。
我对mspdebug 项目的一叉子起了作用,理论上,它允许我直接与芯片上的 JTAG 接口交谈,而无需使用 FET (通过将 GPIO 直接固定在 RPi 上)。 不幸的是,我在 TDO 线路上无法获得任何类型的响应,也看不到任何明显的原因(在范围或软件中),为什么会有这样的想法?