This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RE 使用 Raspberry Pi 3 B+型刷写 MSP430

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/779603/re-flash-msp430-with-raspberry-pi-3-model-b

主题中讨论的其他器件:MSP-FETUNIFLASH

你好

我只需将 Pi 的 GPIO 接头直接连接到 MSP-FET 通常连接到的 MSP430 UART、并在 Pi 上运行 CLI 工具、即可将图像从本地文件系统刷写到 MSP430中。

您能否提供有关如何执行此操作的任何指导或建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    您可以通过 MSP430P401 www.ti.com/.../getliterature.tsp 参考 BSL 主机的演示代码

    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我们还有支持 CLI 的 Uniflash 工具。 您是否在 Raspberry Pi 3中安装 Linux? 如果是、您可以安装 Uniflash 来执行此操作。

    此致
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Uniflash 可能很有用–谢谢、我将深入了解一下。 看起来(无需修改代码)、它仍然需要 FET、这是一种遗憾。 我希望绕过它、并将 Raspberry Pi GPIO 直接连接到 TDI、TDO、TM、tck、rst、 和 TST 引脚。

    我对mspdebug 项目的一叉子起了作用,理论上,它允许我直接与芯片上的 JTAG 接口交谈,而无需使用 FET (通过将 GPIO 直接固定在 RPi 上)。 不幸的是,我在 TDO 线路上无法获得任何类型的响应,也看不到任何明显的原因(在范围或软件中),为什么会有这样的想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    为什么需要在 Pi 中使用 CLI? 为什么带 MSP430P401的 BSL 主机的演示代码不能与您一起使用? BSL 可以将映像闪存到 MSP430。

    此致
    Gary
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们使用 Pi 3通过 BSL 对 MSP430进行编程。  您需要将 Pi 的 UART 线连接到 MSP430的 BSL 线、然后使用 Pi GPIO 来驱动测试线和 RST 线。

    有一个 python 项目应该会有所帮助。  

    祝您好运、

    Barry