This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430G2231:MSP430G2231

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2231

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/784091/msp430g2231-msp430g2231

器件型号:MSP430G2231

尊敬的团队:

我们面临着 MSP430G2231的一些问题,需要您的帮助来澄清一些疑问,

我们在固件中使用 msp430x20x2.h 头文件而不是 msp430g2231.h 头文件、在配置时钟时、我们使用的是 CALBC1_12MHz micro、请在下面找到代码片段、

 //初始时钟开始

 BCSCTL1 = CALBC1_12MHZ + DIV_2;

 DCOCTL = CALDCO_12MHz;

 BCSCTL2 = DIVS_3; // SMCLK DIV 8.

 TACTL  = TACLR + TASSEL_2 + ID_3 + MC_2; //复位计时器+ SMCLK +继续

 TACCTL0 = CAP+OUTMOD2;                     //禁用比较

 BCSCTL3 = LFXT1S_2;

 //初始时钟结束

但我在 msp430g2231.h 文件中找不到 CALBC1_12MHz micro,我参考了适用于 g2231的数据表,我发现工作表中没有 CALC1_12MHz 的参考,

我想知道的是、可以将 CALBC1_12MHz 与 msp430g2231控制器配合使用。

提前感谢您。

此致、

Tanuja。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tanujakshi、

    对于 MSP430G2231、您只能在闪存信息存储器段 A 中使用出厂时提供的1MHz 校准数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢您的支持、这确实有助于我解决我的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tanujakshi、

    听起来不错。 请随时回来回答有关 MSP430的任何进一步技术问题。