This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430FR5994:初始化仿真器时出错

Guru**** 2589265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/782547/ccs-msp430fr5994-error-initializing-emulator

器件型号:MSP430FR5994

工具/软件:Code Composer Studio

CCS v8.3.0.00009。  新 iMac 上的 macOS Mojave 10.14.3。  正在获取  

初始化仿真器时出错:

已尝试初始化2号 USB FET、但仅找到1个 USB FET

在我的 map-exp430fr5994 launchpad 上运行调试器时遇到的问题。  在我升级到新计算机和操作系统之前一直工作正常。  一段时间前、我看到了有关使用 Mojave 中断 CCS 的一些内容。  是否有修复或解决方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    是的、请参阅下一页了解更多详细信息。

    [常见问题解答] Apple macOS 10.14 Mojave -工具/编程器故障和修复

    B.R

    冬季

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、这没有帮助、仍然可以
    初始化仿真器时出错:
    已尝试初始化2号 USB FET、但仅找到1个 USB FET

    实际上、当我意识到首选项中提供了要使用哪个 USB 端口的选项时、我的问题就得到了解决、请不要忘记在早期版本的 CCS 中看到了这一点。  无论如何、现在一切都很好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试卸载 CCS 并重新安装 v8.3.00009
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的调查结果、这将对其他人有所帮助。