请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP430FR5994 工具/软件:Code Composer Studio
CCS v8.3.0.00009。 新 iMac 上的 macOS Mojave 10.14.3。 正在获取
初始化仿真器时出错:
已尝试初始化2号 USB FET、但仅找到1个 USB FET
在我的 map-exp430fr5994 launchpad 上运行调试器时遇到的问题。 在我升级到新计算机和操作系统之前一直工作正常。 一段时间前、我看到了有关使用 Mojave 中断 CCS 的一些内容。 是否有修复或解决方法?