This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E401Y:同时使用以太网和 USB

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/813460/msp432e401y-using-both-ethernet-and-usb

器件型号:MSP432E401Y

您好!

我目前正在开始使用 MSP432E401Y 进行电路板设计、我们希望同时使用以太网和 USB。

就我对 MSP432的时钟树的理解而言、我认为无法通过从数据表中提取的以下约束条件进行操作:

  1. 要使用以太网、MSOSC 应为25MHz
  2. 为了使 USB 按预期工作、USBCLK 应为60MHz
  3. PSYSDIV 应为2
  4. SYSCLK 应为240MHz 或更低

对于(3)和(4) Fvco、其频率应为240MHz 或更低。

Fvco 低于240MHz 时、25至60MHz 之间没有公共倍数。

你能确认我是对的吗?

或者、我是否在阅读 数据表时出错、并遇到了某种过度限制。

此致、

Frederic

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

      不幸的是,这一问题没有得到解决。  请参阅以下内容。  

    如果您有其他问题、请随时答复、但您可以使用以太网和 USB、尽管频率选择有限。

    此致、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我已经重新考虑了这个问题、并找到了使 USB 和以太网功能正常的参数组合。

    我是否可以建议 TI 添加一个 PLL 的详细概述、以帮助了解 PLL 的工作原理。

    此致、

    Fred