请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
尊敬的工程师:
您能否帮助推荐 用于 NB 热量计项目的 MCU?
要求如下:
- RAM:2K 及更高版本、
- ROM:32K 及以上
- LCD:4个 COM 端口、20个 SEG 端口、2个 UART 端口、22个 I/O 端口(不包括液晶显示器)
- 便宜,
- 大量发货
- 低功耗
我发现 MSP430FR4133、但 程序空间不足。 可能是程序空间 可以是32k 会更好。
谢谢。
Elsa Duan