This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 您能帮您推荐 MCU 吗?

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/782798/can-you-help-recommend-a-mcu

尊敬的工程师:

您能否帮助推荐 用于 NB 热量计项目的 MCU?

要求如下:

  • RAM:2K 及更高版本、
  • ROM:32K 及以上
  • LCD:4个 COM 端口、20个 SEG 端口、2个 UART 端口、22个 I/O 端口(不包括液晶显示器)
  • 便宜,
  • 大量发货
  • 低功耗

我发现 MSP430FR4133、但 程序空间不足。 可能是程序空间 可以是32k 会更好。

谢谢。

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    我们有许多符合您规格的器件。

    单击此处查看 有关基于流量感应(水表、燃气表和热量计)构建的新型器件的信息。

    如果您按下"products"选项卡、则可以按参数过滤 MSP 器件。 下面 是我为您筛选的该选项卡中的一些选项。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Chris