This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/EVM430-FR6047:CCS/EVM430-FR6047:ADC 捕获波形

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: EVM430-FR6047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/809281/ccs-evm430-fr6047-ccs-evm430-fr6047-adc-capture-waveform

器件型号:EVM430-FR6047

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、TI 的 USS 技术专家、我在使用 EVM430-FR6047的过程中遇到了以下问题:

捕获 ADC、且波形在管道内的水已满且没有流动的条件下符合条件、如下图所示:

2.当管道中的水以50LPM 流动时,ADC 捕获波形不符合要求,如下图所示:

3、补充说明:当管道中的水流入5LPM 时、ADC 捕获波形也是合格的、我不知道问题在哪里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hermen:

    在较高的流速下、您可能会在管道中看到气泡。 这些将衰减您的信号。 如果您有一个封闭的再循环系统、您可能会尝试先将水煮沸并让其冷却、然后再循环。 这将减少水中的溶解气体。  是否使用再循环泵或 公用事业供水进行测试?

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Leonardo Estevez:

    感谢你的答复。

     我在实验室中使用循环泵;

    但是,首先用水煮沸然后再冷却,然后再循环水似乎是不切实际的,因为实际使用时不允许这样做;

    实际上、我一直认为 USS_LIB 不支持高流速;

    这个问题困扰了我很长时间、一开始我以为是 USS_DC 配置问题、还有其他方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hermen:

    我假设您对上述流量和无流量用例使用相同的配置。    有关您设置流量 测试的方法的内容也可能会导致问题。  您能否在流量测试设置中发布管道图片?

    BR、
    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hermen:

    我们也面临着同样的问题、并且拥有与您类似的设置。

    此问题是否是由于测试设置造成的?

    此致、

    Divya Harikumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Divya:

    我只能说、这是超声波传感器的致命缺点、我已经切换到了其他感应选项。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hermen:

    测试设置中的管道必须垂直。 如果您使其水平方向、则管道中的空气可能会导致问题。

    BR、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leo 您好:

    非常感谢您的回复、再次感谢您!