This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:Code Composer Studio
大家好、TI 的 USS 技术专家、我在使用 EVM430-FR6047的过程中遇到了以下问题:
捕获 ADC、且波形在管道内的水已满且没有流动的条件下符合条件、如下图所示:
2.当管道中的水以50LPM 流动时,ADC 捕获波形不符合要求,如下图所示:
3、补充说明:当管道中的水流入5LPM 时、ADC 捕获波形也是合格的、我不知道问题在哪里?
尊敬的 Hermen:
测试设置中的管道必须垂直。 如果您使其水平方向、则管道中的空气可能会导致问题。
BR、
Leo
Leo 您好:
非常感谢您的回复、再次感谢您!