This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP-EXP430FR5739:应用 UART 串行通信不能用于 Windows 10教育

Guru**** 1145030 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR5739, CC3220SF-LAUNCHXL
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/808411/msp-exp430fr5739-application-uart-serial-com-doesn-t-work-in-windows-10-education

器件型号:MSP-EXP430FR5739
主题中讨论的其他器件: CC3220SF-LAUNCHXL

你(们)好。


我已经使用一个简单的应用程序对 MSP-EXP430FR5739 Launchpad 进行了编程、以便通过串行 UART 发送数据。 我使用 USB 电缆将 Launchpad 连接到 PC、并使用 CCS 9中包含的终端通过串行虚拟 COM 读取此数据。

当我将 launchpad 插入装有 Windows 10家庭版的 PC 时、它可以正常工作。 我可以读取微控制器发送的数据。

当我将 Launchpad 插入具有 Windows 10教育的 PC 时、它不起作用、也就是说、不会收到任何内容。

我尝试了多台 PC、LaunchPad 和电缆、以及 PuTTy 和 Hercules 终端、行为始终相同:Windows 10家庭版、Windows 10教育版不起作用

即使我已经检查了两台安装了 Windows 10的 PC、也可以使用两个 USB 串行适配器连接它们、并且我可以使用 CCS 9中包含的终端与每台 PC 之间发送和接收数据。

Windows 10教育版中的 MSP430应用 UART 驱动程序是否存在问题?

感谢您的帮助、

TONI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 TONI、

    我不知道这个问题。

    您已将实验板插入 USB 2.0 (不是 USB 3.0)端口、并且未正确使用数据集线器?

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    您答对了:Launchpad 直接插入2.0 PC 端口。

    我忘记说我可以使用 CCS 9和 launchpad、即下载、运行和调试程序。 这就是原因、因为我要指向 MSP430应用 UART 驱动程序。

    TONI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TONI、

    除了 UART 之外、所有功能都适用于 Windows 10家庭版和 Windows 10教育版?

    让我就此联系一些 TI 内部专家、看看我们是否可以解决这个问题。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 TONI、

    我仍在与 TI 内部专家讨论此问题、请稍候。 我们不知道您遇到的此问题、但我们将看到我们是否可以重现此问题。

    您是否仍然遇到此问题?

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris。

    是的、它仍然不起作用。 但我有新的信息。

    我在 Windows 10 Enterprise 中尝试过、结果是相同的:无通信。

    但是、在同一台计算机上、我尝试了 CC3220SF-LAUNCHXL、并且可以使用 XDS110应用 UART 虚拟通信与 CCS 9终端进行通信。

    我想、这将重点放在 MSP430应用 UART 驱动程序中的问题上。

    感谢 Chris 的关注。

    TONI。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TONI、

    感谢您的回答。 我们正在调查此问题。 当我们完成调查时、我将更新此主题。

    Chris