主题中讨论的其他器件: CC3220SF-LAUNCHXL
你(们)好。
我已经使用一个简单的应用程序对 MSP-EXP430FR5739 Launchpad 进行了编程、以便通过串行 UART 发送数据。 我使用 USB 电缆将 Launchpad 连接到 PC、并使用 CCS 9中包含的终端通过串行虚拟 COM 读取此数据。
当我将 launchpad 插入装有 Windows 10家庭版的 PC 时、它可以正常工作。 我可以读取微控制器发送的数据。
当我将 Launchpad 插入具有 Windows 10教育的 PC 时、它不起作用、也就是说、不会收到任何内容。
我尝试了多台 PC、LaunchPad 和电缆、以及 PuTTy 和 Hercules 终端、行为始终相同:Windows 10家庭版、Windows 10教育版不起作用
即使我已经检查了两台安装了 Windows 10的 PC、也可以使用两个 USB 串行适配器连接它们、并且我可以使用 CCS 9中包含的终端与每台 PC 之间发送和接收数据。
Windows 10教育版中的 MSP430应用 UART 驱动程序是否存在问题?
感谢您的帮助、
TONI。