This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F67641A:更改前端以使用 Rogowski 线圈

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/812633/msp430f67641a-changes-on-the-front-end-to-use-the-rogowski-coil

器件型号:MSP430F67641A

文档 slaa621c 告诉我、使用 Rogowski 线圈而不是 CT、它会迫使我更改电流读数电路。

是否有人做过此更改?

我最大的问题是、是否应该从电路中移除负载电阻器...

谢谢!

Simion G B Martins

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Simion:

    从基于 CT 的电流感应解决方案转向基于 RC 的解决方案时、AFE 确实会发生变化。 有一个用于 实现 基于三相罗氏线圈的仪表的 TI 设计、该设计在设计指南中显示了电流输入 AFE:

    主要区别在于用于抑制高频混叠的2极 RC 滤波器、以及由于 CT 和 RC 的输出功率属性差异而对负载电阻器拓扑进行的轻微修改。

    此致、

    Matt