This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR6989:MSP-EXP430FR6989 Launchpad 电路板

Guru**** 2924610 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP-EXP430FR6989

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/781528/msp430fr6989-msp-exp430fr6989-launchpad-board

器件型号:MSP430FR6989
主题中讨论的其他器件:MSP-FET430UIFMSP-EXP430FR6989

有人能帮我使用 MSP-EXP430FR6989电路板和使用 SPIWIRE 的 MSP-FET430UIF 编程器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nick、

    请提供更多详细信息、了解您尝试使用 MSP-EXP430FR6989和 MSP-FET430UIF 完成的工作。 LaunchPad 本身具有板载 eZ-FET 仿真器、因此您无需编程器即可调试板上的代码。

    此致、

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 我使用 IAR Workbench 并具有一个具有 Spy-BI_Wire 的 MSP-FET430编程器来调试我的其他 TI 处理器。 我只想将该设置与 MSP-EXP430FR6989电路板一起使用。 除非您知道如何将 EZFET 与 IAR 调试器结合使用?

    感谢你能抽出时间。

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、

    如果您转到项目"Options"窗口、并确保设置了正确的目标、并且调试器驱动程序设置为"FET Debugger "、 然后、您应该只需将 Launchpad 直接插入计算机、然后按下"Download and Debug"按钮即可对电路板进行编程并在 IAR 中启动调试会话。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt。 我遇到问题的地方是 Debugger ->FET Debugger,您必须将其设置为 Automatic,然后单击... 图标并选择端口。

    感谢你的帮助。

    Nick