Other Parts Discussed in Thread: MSP432E411Y
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MSP432E411Y 在将器件焊接到 PCB 之前、我尝试收集有关对 MSP432E411Y 进行编程的信息。
1. 是否可以脱机对 msp432e411y 内部闪存(1MB )进行编程? (即,是否有方法先对内部闪存(1MB)进行编程,然后将其焊接到卡中,而不是在使用 JTAG 编程器焊接到卡上后更新内部闪存…?
2. 是否可以离线对 msp432e411y 内部 EEPROM (6KB)进行编程?
3. 是否可以使用 Dediprog 或任何其他硬件工具对 msp432e411y 内部 EEPROM (6KB)进行编程?
谢谢、
Robb