This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP432E411Y:MSP432E411Y 的独立编程选项

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP432E411Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/781491/msp432e411y-stand-alone-programming-options-for-msp432e411y

器件型号:MSP432E411Y

在将器件焊接到 PCB 之前、我尝试收集有关对 MSP432E411Y 进行编程的信息。

1. 是否可以脱机对 msp432e411y 内部闪存(1MB )进行编程? (即,是否有方法先对内部闪存(1MB)进行编程,然后将其焊接到卡中,而不是在使用 JTAG 编程器焊接到卡上后更新内部闪存…?

2. 是否可以离线对 msp432e411y 内部 EEPROM (6KB)进行编程?

3. 是否可以使用 Dediprog 或任何其他硬件工具对 msp432e411y 内部 EEPROM (6KB)进行编程?

谢谢、

Robb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Robb、

    我们目前没有任何解决方案可以在不进行焊接的情况下对 MSP432E411Y 器件进行编程。

    我们尚未验证 Dediprog 工具、因此无法确认它是否适用于 MSP432E411Y 器件。

    谢谢、
    SAI