This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430FR2522:PCB 元件放置注意事项

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/807347/msp430fr2522-pcb-component-placement-consideration

器件型号:MSP430FR2522

尊敬的先生:

如果传感器焊盘放置在 PCB 的顶部、我是否可以将 MSP430放置在底部直接返回到传感器焊盘? 我们知道、最好将电网接地纯净地放置在传感器焊盘的另一侧、但它受 PCB 尺寸的限制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Erik、

    是的、尽管这不是理想情况。 为了最大限度地减少 Spy-by-Wire、UART、I2C、PWM 等数字信号与传感器电极之间的耦合、请尝试找到 MCU、使其不直接位于传感器下方。
    如果您必须将 MCU 置于电极下方、请尽可能放置 MCU、以便上述数字引脚/信号不在电极下方。
    电极的尺寸是多少?它们是按钮还是接近电极?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    下面是 推荐的层堆叠和接地示例。  请注意、MCU 位于电极下方、但电极由 L2上的网格接地覆铜屏蔽。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Erik、

    几天以来,我没有听到您的声音,因此我假设您能够解决您的问题。
    如果情况并非如此,请单击“这无法解决我的问题”按钮,并使用更多信息回复此主题。
    如果此主题锁定、请单击"提出相关问题"按钮、然后在新主题中描述您的问题的当前状态以及您可能需要帮助我们帮助解决您的问题的任何其他详细信息。