This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:RDV8662EVM:MSP430固件更新

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP-FET, DRV8662EVM, MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/807235/ccs-msp430g2553-rdv8662evm-msp430-firmware-update

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件:MSP-FETDRV8662EVM

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我正在尝试导出 DRV8662EVM 中安装的 MSP430的当前写入固件 并更新固件。

根据用户指南、需要编写"MSP-JTAG2SBW"来连接 MSP-FET 和电路板。
 "MSP-JTAG2SBW"的电源是否停止?
(另一个线程推荐 http://www.ti.com/tool/MSP-FET-432ADPTR,but、似乎不支持 Spy-Bi-Wire。)

2.从 DRV8662EVM 的产品页面下载软件源代码(.zip)。
通过将.c 和.h 文件添加到 CCS 中的新工程中、编译成功。
是否可以通过将此项目写入 MSP430G2553来更新 firamware?
我是否需要更改选项?

以下是发布到电机驱动器论坛的问题的内容。

https://e2e.ti.com/support/motor-drivers/f/38/p/806893/2987164#2987164

此致、

还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、O.H、

    您需要 MSP430 launchpad 或 MSP-FET、才能通过 SpyBiWire 连接器下载代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ling、

    感谢你的答复。

    下面我说明了可以使用 MSP-FET 和 SpyBiWire 连接器更新固件。

    如何在下图中获得"MSP-JTAG2SBW"?

    此致、

    还不错

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、O.H、

    MSP-JTAG2SBW 只是一个适配器。

    您可以轻松使用导线或跳线在 MSP-FET 和 EVM 板之间建立连接。