This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F249:热阻数据

Guru**** 2834165 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F249

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/833250/msp430f249-thermal-resistance-data

器件型号:MSP430F249

您好、E2E。

你好。

我们的客户 希望了解 MSP430F249 64引脚 LQFP 和 VQFP 的热阻数据。 提前感谢您的支持。


请注意、

卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、卡洛、

    我不确定他们到底在寻找什么。  对于 MSP430、我们根据器件数据表 中的自然通风温度指定工作范围:http://www.ti.com/lit/ds/symlink/msp430f249.pdf  

    专门针对 MSP430F249、器件最大温度为85°C、器件最大温度为105°C。  

    谢谢、

    JD  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他想要 Theta-JA 在特定功率耗散下从芯片到环境的热升。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!


    感谢您的回答。 热阻信息包括 Theta JA、Theta JC、Theta JB、我们是否有  针对 LQFP 和 VQFP 封装的此数据?


    此致、

    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、卡洛、

    此信息似乎不是公开提供的、但我将联系我们的系统团队、看看他们是否拥有此信息、我是否可以分享。   

    获取这些信息可能需要一些时间、因此我必须返回给您。  现在将标记为 Resolved。    

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛:

    MSP 实际上不需要热阻、因为耗散的功率太低、根本没有热上升。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、

    感谢您指出这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!


    我们对此是否有任何更新? 热阻数据对我们的客户非常重要。  

    如果我们可以为客户提供有关信息可用性的特定时间表、是否可能?

    非常感谢您的支持。


    此致、

    卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、卡洛、

    我终于能够对 LQFP 封装的热性能数据提供反馈。  我们目前没有 RGC 数据。  我已请求它。  我目前没有确切的时间表、但可能需要几周时间。   

    以下是 MSP430F249热性能数据:

    Theta JA = 53.2
    
    Theta JC = 14.3
    
    Theta JB = 24.7 

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、卡洛、

    这是 MSP430F249TRGC 的 RGC 数据。   

    Theta JA = 24.7
    
    Theta JC = 12.0
    
    Theta JB = 10.1 

    谢谢、

    JD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JD、您好!


    感谢您提供详细信息、为了获得帮助、我将与客户分享这些信息。


    此致、

    卡洛