主题中讨论的其他器件: MSP-FET430UIF
工具/软件:Code Composer Studio
去年,我一直有这个问题,没有找到解决这个问题的办法。 我是一名研究生、使用 Windows 10 Enterprise 计算机作为我的主要研究站、我具有管理访问权限。 我还听说在我的校园里的其他计算机上出现了这个问题,大多数人通过更换计算机来解决这个问题。 更改计算机对我来说不是一个选项。
问题: 每当我进入 CCS 上的调试接口时、只要我的系统没有离开唤醒状态、我就可以连接到 MSP430G2553。 但是,计算机进入空闲状态( 关机、睡眠、休眠等)的时刻 我无法再连接到 MSP430、从而获得标题中列出的错误。
已尝试的解决方案:以下是我根据论坛上的相关主题尝试过的解决方案列表。
- 卸载并重新安装 TI 驱动程序和 CCS。 这在我的计算机进入低功耗状态之前一直有效。
- 在 BIOS 中禁用 xHCI。 我的 BIOS 未列出选项、我所在学校的 IT 部门已将计算机配置为特定的方式、因此我不想与任何其他设置发生混乱。
- 更改 CCS 版本。 同样、这暂时起作用、但问题在所有 CCS 版本(经测试的 v5-v9.1)中仍然存在
- 清除未使用的驱动程序。 这没有什么不同。
- 尝试不同的 USB 端口。 无论 USB 2.0或 USB 3.0、我的所有端口都存在相同的问题。
- 在兼容模式下运行 CCS。 所有版本均无差异。
解决方法: 解决此问题的唯一方法是在需要对 MSP430进行编程时使用我的个人笔记本电脑(Windows 10 Home)。 由于明显的原因、这并不理想。 我的笔记本电脑没有显示任何问题。
更多详细信息:以下是我注意到的一些事项、但不确定它们与我遇到的问题有何关联。
- 当我连接一个 MSP430时、我看到 UART 连接列在 Device Manager (设备管理器)的 COM 端口下、但是 没有 MSP-FET430UIF 的符号。
- 最近、当我插入 MSP430 Launchpad 时、GSPY Devices 类别出现在 Device Manager (设备管理器)中、Virtual HID Minidriver Collection (虚拟 HID Minidriver 集合)作为列出的设备。 当我拔下 MSP430时、这会消失。
- 如果我禁用或卸载 Virtual HID Minidriver Collection、CCS 将无法看到 FET。
系统详细信息: Dell Optiplex 7040、Intel i7-6700、16GB DDR4、Windows 10 Enterprise