This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/MSP430G2553:&quot 出现问题;在指定的 COM 端口&quot 上找不到 MSP-FET430UIF;在 Windows 10 Enterprise 上(详细信息很多)

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430G2553

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/834242/ccs-msp430g2553-issue-with-the-could-not-find-msp-fet430uif-on-specified-com-port-on-windows-10-enterprise-lots-of-detail

器件型号:MSP430G2553
主题中讨论的其他器件: MSP-FET430UIF

工具/软件:Code Composer Studio

去年,我一直有这个问题,没有找到解决这个问题的办法。 我是一名研究生、使用 Windows 10 Enterprise 计算机作为我的主要研究站、我具有管理访问权限。 我还听说在我的校园里的其他计算机上出现了这个问题,大多数人通过更换计算机来解决这个问题。 更改计算机对我来说不是一个选项。

问题: 每当我进入 CCS 上的调试接口时、只要我的系统没有离开唤醒状态、我就可以连接到 MSP430G2553。 但是,计算机进入空闲状态( 关机、睡眠、休眠等)的时刻 我无法再连接到 MSP430、从而获得标题中列出的错误。  

已尝试的解决方案:以下是我根据论坛上的相关主题尝试过的解决方案列表。

  • 卸载并重新安装 TI 驱动程序和 CCS。 这在我的计算机进入低功耗状态之前一直有效。
  • 在 BIOS 中禁用 xHCI。 我的 BIOS 未列出选项、我所在学校的 IT 部门已将计算机配置为特定的方式、因此我不想与任何其他设置发生混乱。
  • 更改 CCS 版本。 同样、这暂时起作用、但问题在所有 CCS 版本(经测试的 v5-v9.1)中仍然存在
  • 清除未使用的驱动程序。 这没有什么不同。
  • 尝试不同的 USB 端口。 无论 USB 2.0或 USB 3.0、我的所有端口都存在相同的问题。
  • 在兼容模式下运行 CCS。 所有版本均无差异。

解决方法: 解决此问题的唯一方法是在需要对 MSP430进行编程时使用我的个人笔记本电脑(Windows 10 Home)。 由于明显的原因、这并不理想。 我的笔记本电脑没有显示任何问题。  

更多详细信息:以下是我注意到的一些事项、但不确定它们与我遇到的问题有何关联。

  • 当我连接一个 MSP430时、我看到 UART 连接列在 Device Manager (设备管理器)的 COM 端口下、但是 没有 MSP-FET430UIF 的符号。
  • 最近、当我插入 MSP430 Launchpad 时、GSPY Devices 类别出现在 Device Manager (设备管理器)中、Virtual HID Minidriver Collection (虚拟 HID Minidriver 集合)作为列出的设备。 当我拔下 MSP430时、这会消失。
  • 如果我禁用或卸载 Virtual HID Minidriver Collection、CCS 将无法看到 FET。

系统详细信息: Dell Optiplex 7040、Intel i7-6700、16GB DDR4、Windows 10 Enterprise  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    请参阅 https://www.windowscentral.com/how-prevent-windows-10-turning-usb-devices 是否 提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ling、我做了您建议的更改、没有什么不同。 我仍然得到误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    您是否正在使用 MSP430G2 Launchpad?

    您使用的是哪个 CCS 版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ling、

    我正在使用 MSP430G2 Launchpad 和 CCS 9.10对 MSP430G2553进行编程。 我还尝试使用 CCS 6、7和8。 这三个器件在最初连接到 Launchpad 时表现出相同的行为、但当我的计算机进入低功耗状态时、我最终会出现错误。

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tyler、

    如果您使用的是 G2553 Launchpad、请选择新版本 http://www.ti.com/tool/MSP-EXP430G2ET

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ling、

    虽然我意识到有一个新版本的 Launchpad、但这仍然不能解释为什么当我在另一台计算机上对电路板进行编程时、它的工作正常。 我甚至可以在另一台计算机上使用最新版本的 CCS 对板进行编程。 此外、launchpad 不会在另一台计算机的设备管理器中显示为 GSPY 设备。 我只遇到了我的主要研究计算机上的问题。

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    您还可以尝试其他一些操作:

    使用另一个 G2 Launchpad 查看其是否正常工作。

    使用另一个 IAR 之类的 IED 来查看它是否起作用。

    在计算机设备管理器中卸载并重新安装驱动程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ling、

    我卸载了驱动程序,并通过“Device Manager (设备管理器)”重新安装了它们,但没有任何变化。 我很快将尝试另一个 IED。 我一直在 Windows 10论坛上探讨此问题、并找到以下详细信息:

    根据器件 ID、Launchpad 似乎显示在两个类别下。 我仍然没有找到它出现在 GSPY Devices 下的原因、该器件由 G-Spy Co、Ltd.提供

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    很抱歉、我的回复很晚、我将向工具团队发送此帖子。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Tyler

    请尝试此低级驱动程序

    低电平驱动器

    http://software-dl.ti.com/msp430/msp430_public_sw/mcu/msp430/MSP430_FET_Drivers/latest/index_FDS.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gary、

    由于我找不到任何地方来解决驱动程序问题、我让学校的 IT 部门取我的计算机并重置它。 如果我将计算机放回时同一问题仍然存在、我将尝试您提出的解决方案。  

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    我现在要关闭此帖子。 如果您在计算机返回时遇到问题、您可以重新打开此帖子或提交新帖子。

    谢谢、