This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MSP430F169:SPI TXEPT 时序问题

Guru**** 2788275 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/msp-low-power-microcontrollers-group/msp430/f/msp-low-power-microcontroller-forum/851941/msp430f169-spi-txept-timing-problem

器件型号:MSP430F169
您好! 
抱歉我的英语,谷歌做了翻译... 请务必要求澄清。 我使用 SPI 的 TXEPT 位来确保数据的发送完成。 但通过测量时间、我意识到 TXEPT 非常慢。 在发送最后一位到转换到"1" TXEPT 之间、我预计时间会接近0。 我测量的是9.5us、即发送位所需的时间的3倍。 SMCLK = 5MHZ;预分频器= 16。 黄色= SPI 时钟;绿色= TXEPT = 1时立即上升;紫色= SPI 数据 为何出现此延迟、我在文档中找不到任何内容。 您是否有一个参考来解释这一点?
此致、

Didier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    据我所知、TXEPT 未连接到任何外部引脚。 这意味着您使用软件发出其完成信号(绿线)。 在这种情况下,引入10uec 延迟并不困难--在1MHz 下,这大约是3个 CPU 指令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好! 
    我认为这不是问题的根源。 因为: 1)当我使用(使用相同的汇编代码) URXIFG0位而不是 TXEPT 位时、RX 位的最后一个采样与红色通道的上升后端之间的延迟为2.65us。 因此、我估计代码延迟约为2.5至3us、即13 Clk CPU 2)当我将预分频器设置为16至32 (无需接触 Clk CPU)时、我的时间从9.5us 延长至18.4us。 因此、负责的是 SPI、而不是代码
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道答案、也没有任何 F1可供试验的东西。 [也许其他人知道吗?]

    蓝色线是 MOSI 吗? 在 SCK 停止后、它暂停了一小段时间、然后变为高电平、这似乎有点奇怪。 我想知道这是否是 CPOL=1的伪影?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    >蓝色线 MOSI 吗?

    完美(!) 在 TI MSP430F169文档中、蓝色线是 SIMO (MSP430F169外壳 RTD 29/64引脚)。 但对于我来说、SIMO = MOSI、我同意您的观点

    >我想知道这是否是 CPOL=1的伪影吗?

    CKPL = 1;CKPH = 0

    MOSI 的活动似乎表明、其中一个仍在发送 SPI 的状态机中。 (在 SPI 的状态机中、MOSI 信号单端激活。)

    检测该位并将 GPIO (红线)设置为1需要12个 CPU 时钟。 在本例中为2.4us

    bit.b #、& 5个周期
    Jz 2个周期
    bis.b #、& 5个周期 
    
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我没有更多帮助。 在没有向导步入的情况下、我将说明明显的情况:如果检查 Rx IFG 可提供更小的延迟、请改用该方法。 (这是我无论如何做的、至少对于非长期交易。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢大家的回答
    
    、我认为 TXEPT 有问题。 但可以确定的参数太多。
    
    现在我使用 URXIFG0、它起作用了。 最复杂的事情是为我的客户更改文档、并解释原因。 我的应用程序在时间上非常重要、我无法承受微秒的误放。
    
    我不知道如何与论坛合作(第一次使用此论坛)。 由于存在解决方案(URXIFG0)或不存在、我必须检查"这是否解决了我的问题"、因为我仍然不了解 TXEPT 的行为? 

    此致

    
    
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Didier、您好!

    很抱歉耽误你的时间。  我正在研究您的问题、即 TXEPT 位的设置比预期的晚。  我会在收到一些信息后立即通知您。  正如 Bruce 所说的那样、也可以使用 URXIFG0。  您是否看到此解决方案的延迟更低?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    我确认 URXIFG0的延迟较短、我现在正在使用此解决方案(我有测量、但现在不可用)

    我可以毫无问题地做到这一点,但由于我的项目在时间上非常紧张,所有能够减少延迟的解决方案都是受欢迎的. 因此、TXEPT 的延迟让我感到惊讶。

    感谢您的四位面试

    此致

    Didier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    迪迪埃、

    很抱歉耽误你的时间。  我仍在研究 TXEPT 与 URXIFG0之间较慢设置的原因、希望能在短期内提供一些反馈。  很抱歉、我还没有相关信息、但想更新您的信息。